990-91378-006

Conexión de los cables de señalización al SAI Galaxy VL

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
NOTA: La dimensión de los cables recomendada es de 0,5 mm2.
  1. Instale los sensores de temperatura de la batería 0M-1160 suministrados con el SAI.
    ADVERTENCIA
    Peligro de incendio
    Coloque el sensor de temperatura como se describe para garantizar que las mediciones de temperatura sean correctas.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  2. Pase los cables del sensor de temperatura de las baterías por la parte superior o inferior del armario o los armarios de baterías vacíos hasta el SAI, y realice la conexión como se indica.
    NOTA: Se proporcionan dos sensores de temperatura con el SAI.
    NOTA: Los cables del sensor de temperatura se consideran de Class 2/SELV. Los circuitos de Class 2/SELV se deben aislar de los circuitos primarios.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.

    Vista frontal del disyuntor de batería

  4. Pase los cables de señalización a través de la parte superior o inferior del armario de baterías vacío hasta el disyuntor de batería.
  5. Conecte los cables de señalización:
    1. Conecte los cables de señalización al conmutador AUX.
    2. Conecte los cables de señalización a la bobina de desconexión de baja tensión.

    Vista frontal del disyuntor de batería

  6. Conecte los cables de señalización al SAI, como se muestra.
  7. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?