990-91379H-031

Tester

UPS-systemet kan utföra följande tester för att säkerställa korrekt prestanda av systemet:

  • Summer

  • Lysdiodsindikator

  • Brytarlampa

  • Drifttidskalibrering

  • Batteri

Tryck på menyknappen på startskärmen och välj Underhåll och Summer eller Lysdiodsindikator eller Brytarlampa för att påbörja test av funktionerna. Se Starta ett drifttidskalibreringstest och Starta ett batteritest för ytterligare information samt krav för att genomföra dessa test.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.