990-91379B-007

Διαμόρφωση αυτόματων διακοπτών ισχύος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Αυτόματοι διακόπτες ισχύος .
  2. Πατήστε τους διαφορετικούς αυτόματους διακόπτες ισχύος στο σχηματικό διάγραμμα για να διαμορφώσετε ποιοι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα υπάρχουν στο σύστημα UPS. Το τετράγωνο με το σημαίνει ότι ο αυτόματος διακόπτης ισχύος υπάρχει και το άδειο τετράγωνο σημαίνει ότι ο αυτόματος διακόπτης ισχύος δεν υπάρχει. Η παρουσία BF2 μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το σέρβις της Schneider Electric.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να παρακολουθεί έως και τέσσερις αυτόματους διακόπτες ισχύος μπαταρίας σε λύση μπαταρίας. Το σχηματικό διάγραμμα εμφανίζει μόνο έναν αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας BB, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί και διαμορφωθεί περισσότεροι αυτόματοι διακόπτες ισχύος μπαταρίας για παρακολούθηση. Αν ένας ή περισσότεροι από τους αυτόματους διακόπτες ισχύος μπαταρίας που παρακολουθούνται είναι σε κλειστή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως κλειστό. Αν όλοι οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος μπαταρίας είναι σε ανοικτή θέση, το BB στο σχηματικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως ανοικτό.
  3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;