990-91379H-018

遮断装置の設定

注記: この設定は、適切なUPS運転に必須の設定です。
  1. 設定 > ブレーカーをタップします。
  2. 模擬図表の各遮断装置をタップして、UPSシステムに存在する遮断装置を設定します。が付いている四角は、遮断装置が存在することを意味し、空白の四角は遮断装置が存在しないことを意味します。BF2は、Schneider Electric社のサービス担当者のみが設定できます。
    注記: UPSは、バッテリーソリューションで最大4台のバッテリー遮断装置を監視できます。複数のバッテリー遮断装置(BB)を接続して監視用に設定している場合でも、模擬図表には1台のバッテリー遮断装置のみが表示されます。監視対象の1つ以上のバッテリー遮断装置が閉の位置にある場合は、模擬図表のBBは閉の位置で示されます。監視対象のすべてのバッテリー遮断装置が開の位置にある場合は、模擬図表のBBは開の位置で示されます。
  3. OKをタップして設定を保存します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.