990-91379F-037

配置断路器

注: 要确保 UPS 正确运行,必须进行此配置。
  1. 点击配置 > 断路器
  2. 点击模拟图中的不同断路器,配置 UPS 系统中应存在的断路器。带标记的方框表示存在该断路器,空白方框表示不存在该断路器。BF2 仅限施耐德电气服务人员配置。
    注: 在电池解决方案中,UPS 最多可监控四个电池断路器。即使已连接并配置了多个电池断路器 (BB) 以进行监控,模拟图中也只会显示一个电池断路器。如果一个或多个受监控的电池断路器处于闭合位置,则模拟图中的 BB 将显示为闭合。如果所有受监控的电池断路器均处于断开位置,则模拟图中的 BB 将显示为断开。
  3. 点击确定保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?