Tag vedligeholdelsesbypass-skabet ud af drift, eller flyt det til en anden placering
- Luk UPS-systemet helt ned
- Lås/markér alle kontakter i vedligeholdelsesbypass-skabet i positionen OFF (åben).
- Lås/markér afbrydere i afbrydertavlen før indgangen på UPS'en i positionen OFF (åben).
- Lås/markér alle batteriafbrydere på afbrydertavlen/i batteriløsningen i positionen OFF (åben).
- Åbn fordøren i vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en.
- Hvis den er til stede, skal tilbagekoblingsafbryderen BF2 låses/markeres i positionen OFF (åben) på UPS'en.
- Fjern
de to plader fra vedligeholdelsesbypass-skabet.
FAREFare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer- Fjern ikke andre plader eller paneler, mens der er strøm på systemet.
- Før nogen arbejdsaktivitet påbegyndes, skal det bekræftes med målinger direkte på terminalerne, at der ikke er tilsluttet strøm.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - På
vedligeholdelsesbypass-skabet skal du måle for og bekræfte
FRAVÆR af spænding med en multimetersonde gennem hullerne
i den gennemsigtige plade for indgang, bypass, udgang, neutral og
DC.
FAREFare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuerMål for og bekræft FRAVÆR af spænding med en multimetersonde gennem hullerne i den gennemsigtige plade for indgang, bypass, udgang og DC.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - På UPS'en skal du måle for og bekræfte FRAVÆR af spænding med en multimetersonde gennem hullerne i den gennemsigtige plade for indgang, bypass, udgang, neutral og DC.
- Åbn den indre dør på UPS'en.
- På
UPS'en skal du måle for og bekræfte FRAVÆR af spænding
på hver indgangs-/bypass-/udgangs-/DC-busbar, før du fortsætter.
FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERMål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgangs-/bypass-/udgangs-/DC-busbar, før du fortsætter.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Fjern busbarerne og de isolerende dele, der slutter UPS'en til vedligeholdelsesbypass-skabet. Se flere oplysninger under Forbind busbarerne mellem UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet i et system med én forsyningskilde eller Forbind busbarerne mellem UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet i et system med to forsyningskilder. Gem alle dele til genmontering.
- Fjern topbeslaget og skruerne på forsiden, der forbinder UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet udvendigt. Fjern de to specialskruer, der forbinder UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet internt. Se flere oplysninger i afsnittet Sammenkobl UPS'en med vedligeholdelsesbypass-skabet. Gem alle dele til genmontering.
- Hvis
der er ekstern synkronisering: Fjern det gennemsigtige beskyttelsesdæksel
fra det eksterne synkroniseringskort 0P4809. Det eksterne synkroniseringskort
0P4809 er placeret på bagsiden af frontpladen. Frakobl signalkablerne
fra det eksterne synkroniseringskort 0P4809.
FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUERKontrollér, at der ikke er spænding på alle tre signalterminaler på det eksterne synkroniseringskort 0P4809. Når de eksterne synkroniseringskabler er monteret, kan terminalerne på det eksterne synkroniseringskort 0P4809 være spændingsledende. Frakobl sikringsafbryderen ved kilden, før du fjerner det gennemsigtige beskyttelsesdæksel.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Luk den indre dør på UPS'en, og sæt skruerne i igen.
- Frakobl og fjern alle signalkabler fra UPS'en.
- Fjern det seismiske frontforankringsbeslag/fronttransportbeslag fra UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet. Gem til genmontering.
- Luk, og lås fordøren i UPS'en.
- Hæv UPS'ens fødder, indtil hjulene har fuld kontakt med gulvet.
- Flyt
UPS'en væk fra vedligeholdelsesbypass-skabet ved at rulle den
på hjulene.
ADVARSELFare for at VÆLTE UDSTYRET- UPS'ens hjul er udelukkende beregnet til transport på flade, jævne, hårde og vandrette overflader.
- UPS'ens hjul er beregnet til transport over korte afstande (f.eks. i samme bygning).
- Bevæg dig i et langsomt tempo, og vær opmærksom på gulvets beskaffenhed og UPS'ens balance.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Fjern højre sidepanel fra vedligeholdelsesbypass-skabet.
- Mål for og bekræft FRAVÆR af spænding på hver indgangs-/bypass-/udgangs-/DC-busbar i vedligeholdelsesbypass-skabet, før du fortsætter.
- Fjern strømkablerne fra vedligeholdelsesbypass-skabet. Se flere oplysninger i afsnittet Tilslut strømkablerne.
- Gør følgende på vedligeholdelsesbypass-skabet
for at flytte delene tilbage til deres oprindelige position. Se flere
oplysninger i afsnittet Klargør til installation.
- Fjern det venstre sidepanel fra vedligeholdelsesbypass-skabet, og sæt det på plads igen på venstre side af UPS'en.
- Sæt højre sidepanel på vedligeholdelsesbypass-skabet på igen.
- Sæt beskyttelsesdækslerne tilbage på deres oprindelige position på højre sidepanel.
- Sæt de to bageste beslag og det øverste beslag på vedligeholdelsesbypass-skabet tilbage på deres oprindelige position.
- Luk, og lås fordøren i vedligeholdelsesbypass-skabet.
- Hæv vedligeholdelsesbypass-skabets fødder, indtil hjulene har fuld kontakt med gulvet.
- Nu kan
du flytte vedligeholdelsesbypass-skabet ved at rulle det hen over
gulvet på hjulene.
ADVARSELFare for at VÆLTE UDSTYRET- Vedligeholdelsesbypass-skabets hjul er udelukkende beregnet til transport på flade, jævne, hårde og vandrette overflader.
- Vedligeholdelsesbypass-skabets hjul er beregnet til transport over korte afstande (f.eks. i samme bygning).
- Bevæg dig i et langsomt tempo, og vær opmærksom på gulvets beskaffenhed og vedligeholdelsesbypass-skabets balance.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Fjern det bageste seismiske forankringsbeslag fra vedligeholdelsesbypass-skabet, hvis installeret, og fjern de seismiske ankre fra gulvet. Gem til genmontering.
- Ved transport over længere afstande eller under
forhold, der ikke er egnede for vedligeholdelsesbypass-skabets hjul:
ADVARSELFare for at vælte udstyretVedligeholdelsesbypass-skabet kan let vælte. Tag passende forholdsregler under håndtering og klargøring til transport/forsendelse.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSELFare for at VÆLTE UDSTYRETVed transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for vedligeholdelsesbypass-skabets hjul, skal du sørge for at:- det personale, der udfører transporten, har de nødvendige kompetencer og har modtaget tilstrækkelig træning
- der bruges passende udstyr til at løfte og transportere vedligeholdelsesbypass-skabet sikkert
- produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (f.eks. indpakning eller emballage).
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.Krav til transport:
-
Monter vedligeholdelsesbypass-skabet i lodret position midt på en egnet palle med følgende minimumsmål: 1000 mm x 1000 mm. Pallen skal være stærk nok til at kunne bære vægten af vedligeholdelsesbypass-skabet: 175 kg.
-
Brug passende fastgørelsesmidler til at montere vedligeholdelsesbypass-skabet på pallen.
-
Den originale fragtpalle kan genbruges sammen med de originale transportbeslag, hvis alle dele er i ubeskadiget stand.
FAREFare for at VÆLTE UDSTYRET- Vedligeholdelsesbypass-skabet skal fastgøres korrekt til pallen, umiddelbart efter at det er blevet placeret på pallen.
- Fastgørelsesudstyret skal være stærkt nok til at modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSELUventet udstyrsreaktionLøft ikke vedligeholdelsesbypass-skabet med en gaffeltruck/pallevogn direkte på rammen, da det kan bøje eller beskadige rammen.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Gør
et af følgende:
- Tag vedligeholdelsesbypass-skabet ud af drift, ELLER
- Flyt vedligeholdelsesbypass-skabet til en anden lokation, og installer det der.
- Følgende gælder kun, hvis vedligeholdelsesbypass-skabet
skal installeres på en ny lokation: Følg installationsvejledningen
når vedligeholdelsesbypass-skabet skal installeres på den
nye lokation. Se anvisninger til installationen i afsnittet Installationsprocedure. Opstarten må kun udføres
af Schneider Electric.
FAREFARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUEROpstarten må kun udføres af Schneider Electric.Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.