990-91379E-018

パスワードの変更

注記: パスワードは初回ログイン時に必ず変更し、安全な場所に保管してください。
提案: UPSを保護するために複雑なパスワードを作成する:
  • パスワードは8文字以上であること。

  • パスワードは、以前のパスワードや、他のデバイスのパスワードとも大きく異なるパスワードであること。

  • 大文字、小文字、数字、特殊文字を組み合わせて使用すること。

  1. ログアウトをタップします。
  2. 設定をタップします。
  3. パスワードを入力します。
    注記: 管理者のデフォルトのユーザー名およびパスワードは、adminです。
  4. パスワードの変更をタップして、新しいパスワードを入力します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?