990-91379H-018

Kirkキー付き単機UPSシステムの保守バイパス運転から運転を開始する

注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
  1. ユニット入力遮断装置(UIB)を閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンス処理は約3分で終了します。
  2. スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)を閉じます(ある場合)。
  3. バイパスバックフィード遮断装置(BF2)を閉じます(ある場合)。
  4. バッテリー遮断装置を閉じます。
  5. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替えを選択します。
  6. SKRUプッシュボタンを押したまま、キーBを回してSKRUインターロックから抜き取ります。
  7. キーBをユニット出力遮断装置(UOB)のインターロックに差し込んで回します。
  8. ユニット出力遮断装置(UOB)を閉じます。
  9. 保守バイパス遮断装置(MBB)を開きます。
  10. キーAを回し、保守バイパス遮断装置(MBB)のインターロックから抜き取ります。
  11. キーAをSKRUインターロックに差し込み、ロック位置まで回します。
  12. コントロール > インバーター > インバーターオンを選択します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.