990-91379G-025

Zmiana hasła

UWAGA: Zawsze zmieniaj hasło przy pierwszym logowaniu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
SUGESTIA: Twórz złożone hasła w celu ochrony zasilacza UPS:
  • Hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu znaków.

  • Hasło powinno znacząco różnić się od haseł używanych poprzednio i na innych urządzeniach.

  • Używaj kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych.

  1. Stuknij przycisk Wyloguj.
  2. Stuknij przycisk Konfiguracja.
  3. Wprowadź hasło.
    UWAGA: Domyślna nazwa użytkownika i hasło administratora to admin.
  4. Stuknij przycisk Zmień hasło i wprowadź nowe hasło.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?