990-91379H-018

UPSシステムの保守バイパス運転からの起動

注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
  1. ユニット入力遮断装置(UIB)が開いている場合は閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンスは約3分続きます。
  2. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのスタートアップを選択するか、コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをスタートアップを選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
  3. 保守バイパス遮断装置(MBB)が装備されたUPSシステムの場合は、以下に示す一般的なスタートアップ手順を実行します。
    注記: 以下の手順は、あくまでも一般的なスタートアップ手順です。お使いのシステムに該当するガイド付きシーケンスの手順に必ず従ってください。
    1. ユニット入力遮断装置(UIB)が開いている場合は閉じます。
    2. スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)を閉じます(ある場合)。
    3. バイパスバックフィード遮断装置(BF2)を閉じます(ある場合)。
    4. バッテリー遮断装置を閉じます。
    5. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替えを選択します(選択可能な場合)。
    6. ユニット出力遮断装置(UOB)を閉じます。
    7. 並列システムの他のUPSについても、手順a~fを繰り返します。
    8. システム絶縁遮断装置(SIB)を閉じます(ある場合)。
    9. 保守バイパス遮断装置(MBB)を開きます。
    10. コントロール > インバーター > インバーターオンを選択するか、システムレベルコントローラーのインバーターONボタンを5秒間押します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.