990-91379F-018

ピークシェービングモードの有効化

ピークシェービングモードは、グリッドピーク時にUPSが、商用電源/主電源から消費される電力を削減し、負荷に対してバッテリーから給電できるようにします。

注記: ピークシェービングモードを使用する場合は、サービスの設定時に、Schneider Electricの担当者がローカルでピークシェービングモードを有効に設定する必要があります。ただし、このモードは、リモートソフトウェアアプリケーションを使用して制御する必要があります。リモートソフトウェアアプリケーションは、Modbusの書き込み制限を介して接続されます。詳細については、Schneider Electricまでお問い合わせください。
  1. ディスプレイのホーム画面で、設定 > グリッドインタラクティブUPSを選択します。
  2. この機能を有効にする場合は、ピークシェービングモードを選択します。
  3. Modbusの制限をタップして、Modbusの書き込み制限のための事前共有キーを再設定します。Modbusの制限は、交換キーと認証コードを使用する暗号化された双方向のハンドシェイクプロトコルです。ピークシェービングモード設定に対する外部システムからの書き込みリクエストは、Modbusの制限ハンドシェイクプロトコルの要件を満たした場合にのみ、UPSによって受理されます。
  4. OKをタップして設定を確定します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?