990-91378-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Galaxy VL UPS

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
หมายเหตูู: ขนาดสายสัญญาณที่แนะนำคือ 0.5 มม2
  1. ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่ 0M-1160 ที่มาพร้อมกับ UPS
    คำเตือน
    อันตรายจากไฟไหม้
    วางตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตามที่อธิบายไว้เพื่อให้ได้การวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

  2. เดินสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้แบตเตอรี่เปล่าไปยัง UPS และเชื่อมต่อดังที่แสดง
    หมายเหตูู: มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้มาพร้อมกับ UPS สองชุด
    หมายเหตูู: สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่นั้นพิจารณาเป็น Class 2/SELV และวงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก
  3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก

    มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

  4. เดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้แบตเตอรี่เปล่าไปยังเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ:
    1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
    2. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ

    มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

  6. เชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS ดังที่แสดง
  7. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?