990-91381C-037

安装负载组断路器的铜排(选件)

注: 负载组断路器的铜排之前在安装准备期间已从 UPS 上拆下。
  1. 将负载组断路器 (LBB) 的铜排安装到 UPS 中。注意铜排的方向。

    UPS 正面视图

  2. 负载组断路器线缆可以穿过 UPS 顶端进行固定安装,也可以穿过打开的内门进行临时安装。请参阅相关 UPS 手册,了解如何在 UPS 中进行顶部进线。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?