990-91378-017

Procedura di installazione

NOTA: Le illustrazioni di questo manuale mostrano l'installazione in un armadio per batterie vuoto. Il kit interruttore delle batterie può anche essere installato in una scatola metallica con messa a terra.

Un armadio delle batterie vuoto e l'UPS

Due armadi delle batterie vuoti e l'UPS

NOTA: La distanza tra il parco batterie e l'UPS non deve superare i 200 metri. Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
  1. Montare il kit interruttore delle batterie. Attenersi a una delle seguenti procedure:
  2. Collegamento dei cavi di segnale. Attenersi a una delle seguenti procedure:
  3. Collegare i cavi di alimentazione. Attenersi a una delle seguenti procedure:
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?