990-91378B-032

ขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตูู: ภาพประกอบในคู่มือนี้แสดงการติดตั้งในตู้แบตเตอรี่เปล่า สามารถติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้ในกล่องโลหะที่ต่อสายดิน

ตู้แบตเตอรี่เปล่าหนึ่งตู้และ UPS

ตู้แบตเตอรี่เปล่าสองตู้และ UPS

หมายเหตูู: ระยะระหว่างแบตเตอรี่สำรองและ UPS ต้องไม่เกิน 200 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
  1. ติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  2. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ: ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  3. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?