990-91375B-022

Installatieprocedure

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Plaats het batterijschakelaarpaneel zo dicht mogelijk bij de batterijset om het onbeschermde deel van de batterijkabel zo kort mogelijk te houden. De afstand tussen de batterijset en de UPS mag niet groter zijn dan 200 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: De installatie van de batterijtemperatuursensor wordt niet in deze handleiding beschreven; zie installatiehandleiding van de UPS voor details.
  1. Het batterijschakelaarpaneel aan de muur bevestigen.
  2. Het batterijschakelaarpaneel gereedmaken voor kabels.
  3. Sluit de signaalkabels aan. Voer een van de volgende procedures uit:
  4. De stroomkabels aansluiten.
  5. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  6. Laatste installatiestappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?