990-91379G-037

配置电池解决方案

危险
小心触电、爆炸或电弧
电池设置项仅可由熟悉电池和电池配置及相关注意事项的合格人员进行配置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 点击配置 > 电池
  2. 您的电池解决方案类型将显示为:
    • 如果是标准的施耐德电气电池解决方案,则选择标准,相应电池配置的商业代码也会显示。
    • 如果是用户自定义电池解决方案,则选择自定义
  3. 点击常规设置并设置以下参数:
    注: 在每一页中,点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
    连接至电池断路器的电池柜数量 显示连接至电池断开装置的电池柜数量。仅限施耐德电气服务人员进行配置。
    运行时间短警告(秒) 设置要触发运行时间短警告前的剩余运行时间阈值(单位为秒)。
    充电容量 (%) 设置最大充电容量,以 UPS 额定功率的百分比表示。
    温度监测 显示温度监测是否启用。仅限施耐德电气服务人员进行配置。
    温度传感器 # 1/温度传感器 # 2 显示是否装有温度传感器。仅限施耐德电气服务人员进行配置。
    最小阈值 设置可接受的最低电池温度,单位为摄氏度或华氏度。温度低于此阈值将触发警报。
    最大阈值 设置可接受的最高电池温度,单位为摄氏度或华氏度。温度高于此阈值将触发警报。
    充电器自动均充模式 显示充电器自动均充模式。此功能将在系统进入电池运行模式之后自动将充电器切换至均充模式。仅限施耐德电气服务人员进行配置。
    循环充电模式 显示循环充电模式。

    在循环充电期间,系统在浮充期和静置期之间循环。此功能将维持电池处于持续充电状态,还不会因进行永久浮充加重电池负担。

    仅限施耐德电气服务人员进行配置。
    每次测试间隔时间 设置 UPS 运行电池测试的频率。
    每周的测试日期 设置应该运行电池测试的周内日期。
    测试开始时间 (hh:mm) 设置应该运行电池测试的开始时间。
    手动电池自检模式 设置应运行的电池测试类型:按容量按电压/时间按容量将对电池进行放电,大约消耗总电量的 10%。
    按电压/时间将把电池放电到设定的时间或电压。
    时间限制(分钟)/电压限制 (V) 如果选择按电压/时间电池测试类型,请设置时间限制或电压限制。
  4. 仅适用于自定义电池解决方案:点击自定义设置以查看以下设置:
    注: 这些设置仅限施耐德电气服务人员进行配置。
    电池类型 显示配置的电池类型。
    电池中点已连接 显示电池中点是否连接。
    禁用温度监测 显示温度监测是否禁用。
    允许均充 显示是否允许均充。

    电池均充可让已放电的电池迅速恢复电量。

    允许电池深度放电 显示是否允许电池深度放电。深度放电功能允许在电池运行时将电池放电至低于通常建议值的电压。请注意,这样可能损坏电池。
    启用电池自动断开模式 显示是否启用电池自动断开模式。当 UPS 处于输出关闭且无法为电池充电的状态时,此功能将在经过以下时长后触发电池断开装置脱扣以避免电池深度放电:
    • 两周。

    • 电池单体电压处于低电量关断电压以下达 10 分钟。

    每节电池容量 (Ah) 显示每节电池的容量(单位为安时),用于每个电池断开装置所连接的电池组。
    并联电池组数量 显示并联连接的电池组数量,用于每个电池断开装置所连接的电池组。
    每组的电池节数 显示每个电池组中所含的电池节数。
    每节电池的单体数量 显示每节电池中所含的电池单体数。
    每个电池单体的 DC 电压 (V) 显示浮充电压。

    浮充充电是所有类型电池都具有的基本充电功能,由充电器自动启动。

    显示均充电压。

    电池均充可让已放电的电池迅速恢复电量。

    显示均衡电压。

    均衡充电用于对发生偏斜的开口式电池进行均衡充电。此方法使用最高的电压电平进行充电。进行均衡充电时,开口式电池会蒸发水分,因此充电完成后必须补充水分。

    充电持续时间(秒) 显示均充均衡充电模式的充电持续时间(单位为秒)。
    额定电池单体电压 (V) 显示每个电池单体的额定电压。
    每个电池单体的 DC 关断电压 (V) 显示电池必须关断时每个电池单体的电压。
    额定温度 显示额定温度,单位为摄氏度或华氏度。
    充电倍率 显示充电倍率。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.