990-91379A-037

配置输出继电器

  1. 点击配置 > 接点和继电器,然后选择要配置的输出继电器。
  2. 设置延迟(秒)
  3. 选择启用通电检查模式(默认禁用)。

    通电检查模式启用时,输出继电器会激活,并将在分配给输出继电器的事件发生(正常为激活)后停用。

    通电检查模式禁用时,输出继电器会停用,并将在分配给输出继电器的事件发生(正常为停用)后激活。

    通电检查模式必须针对每个输出继电器单独启用,以检测输出继电器是否发生故障。

    • 如果输出继电器断电,分配给所有输出继电器的事件都将显示为存在。

    • 如果单个输出继电器发生故障,分配给此输出继电器的事件将显示为存在。

  4. 选择想要分配给输出继电器的事件。在每一页中,点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
    注: 可以将多项功能分配给同一个输出继电器。
    UPS 常规警报:输出会由任何 UPS 警报触发。 UPS 维修模式:输出会在设备输出断路器 (UOB) 断开(将 UPS 切换到 维修模式)时触发。UPS 未在向负载供电。
    UPS 报警警报:输出会在 UPS 出现提示性警报时触发。 外部故障:输出会在 UPS 检测到外部故障时触发。
    UPS 警告警报:输出会在 UPS 出现警告性警报时触发。 风扇异常:输出会在一个或多个风扇发生故障时触发。
    UPS 严重警报:输出会在 UPS 出现严重警报时触发。 电池电压低:输出会在电池电压低于阈值水平时触发。
    系统常见警报:输出会由任何系统警报触发。 电池工作异常:输出会在电池工作异常时触发。
    系统报警警报:输出会在系统出现提示性警报时触发。 电池已断开:输出会在电池断开或电池断路器断开时触发。
    系统警告警报:输出会在系统出现警告性警报时触发。 逆变器过载:当 UPS 处于逆变器运行模式时,输出会在发生过载情况时触发。
    系统严重警报:输出会在系统出现严重警报时触发。 输出过载:当 UPS 处于逆变器运行或旁路运行模式时,输出会在发生过载情况时触发。
    UPS 正常运行:输出会在 UPS 处于正常运行模式时触发。 输入超出容许范围:输出会在输入超出容许范围时触发。
    UPS 电池运行:输出会在 UPS 处于电池运行模式时触发。 旁路超出容许范围:输出会在旁路超出容许范围时触发。
    UPS 静态旁路运行模式:输出会在 UPS 处于强制静态运行或请求静态运行模式时触发。 紧急停机激活:输出会在紧急停机激活时触发。
    UPS 维修旁路运行模式:输出会在 UPS 处于内部维护旁路运行或外部维护旁路运行模式时触发。  
  5. 点击确定保存设置。
本页的QR代码

这有帮助吗?