990-91379G-037

更改密码

注: 务必在首次登录时更改密码,并妥善保管密码。
建议: 创建复杂密码以保护 UPS:
  • 密码长度至少为 8 个字符。

  • 密码应与以前的密码和其他设备的密码明显不同。

  • 使用大小写字母、数字和特殊字符的组合。

  1. 点击注销
  2. 点击配置
  3. 输入密码。
    注: 默认的管理员用户名和密码为 admin
  4. 点击更改密码,然后输入新密码。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?