990-91379H-037

将 UPS 设置保存到 USB 设备上

注: UPS 只能接受最初从同一 UPS 保存的设置。从其他 UPS 保存的设置无法复用。
  1. 点击配置 > 保存/恢复
  2. 打开前门。
  3. 将 USB 设备插入系统级控制器的 USB 端口 1 中。
  4. 点击保存将当前的 UPS 设置保存到 USB 设备上。
    注: 在保存过程完成之前,请勿移除 USB 设备。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.