990-91379G-037

更换过滤网 (GVLOPT001)

  1. 打开前门。
  2. 拆下三块水平托架。
  3. 拆下旧过滤网并安装新过滤网。
  4. 重新装回三块水平托架。
  5. 关闭前门。
  6. 重置过滤网计数器,请参阅配置过滤网提示
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?