在维修旁路运行模式下启动带有 Kirk-Key 的单机 UPS 系统
注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
- 闭合设备输入断开装置
UIB。显示屏会亮起。重启过程大约会持续 3 分钟。
- 闭合静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
- 闭合旁路反向馈电断开装置 BF2(如有)。
- 闭合电池断开装置。
- 选择。
- 按住 SKRU 按钮,转动并从 SKRU 联锁装置中拔出钥匙 B。
- 将钥匙 B 插入设备输出断开装置 UOB 的联锁装置中,然后转动钥匙。
- 闭合设备输出断开装置 UOB。
- 断开维修旁路断开装置 MBB。
- 转动钥匙 A 并将其从维修旁路断开装置 MBB 的联锁装置中拔出。
- 将钥匙 A 插入 SKRU 联锁装置中,然后将钥匙转动至锁定位置。
- 选择。