990-91379H-037

用户界面概述

显示屏

主屏幕概述

  1. 主屏幕按钮 - 点击此按钮可从任意屏幕返回主屏幕。

  2. 主菜单按钮 - 点击此按钮可从任意屏幕访问菜单。

  3. 模拟图按钮 - 点击此按钮可从任意屏幕访问模拟图。

  4. 警报状态符号 - 点击此按钮可从任意屏幕访问活动警报日志

点击主屏幕上的输出或电池字段可直接转到详细测量值页面。

模拟图

模拟图因系统配置而定,此处显示的仅为示例。

示例:单机 UPS 系统 – 双市电

模拟图中的绿色功率线(图中显示为灰色)显示了流经 UPS 系统的功率通路。绿框内为有功模块(逆变器、整流器、电池、静态旁路开关等),黑框内为无功模块。红框内为发生故障或处于警报状态的模块。

注: 即使已连接并配置了多个电池断开装置 (BB) 进行监控,模拟图中也只会显示一个电池断开装置。如果一个或多个受监控的电池断开装置处于闭合位置,则模拟图中的 BB 将显示为闭合。如果所有受监控的电池断开装置均处于断开位置,则模拟图中的 BB 将显示为断开。

在并机系统的模拟图中,点击灰色 UPS 可查看 UPS 级别的模拟图。

示例:并机系统 – 双市电(带独立 UIB 和 SSIB)

警报状态符号

显示屏右上角的警报状态符号(图中显示为灰色)会随 UPS 系统的警报状态而改变。

绿色:UPS 系统中无警报。
蓝色:UPS 系统中存在提示警报。点击警报状态符号可打开活动警报日志。
黄色:UPS 系统中存在警告警报。点击警报状态符号可打开活动警报日志。
红色:UPS 系统中存在严重警报。点击警报状态符号可打开活动警报日志。

显示屏目录

主菜单

某些菜单中的子菜单数量可能多于本手册所述的数量。这些子菜单显示为灰色,仅供施耐德电气人员使用,以避免对负载造成不必要的影响。其他与所在 UPS 系统无关或尚未发布的菜单项也可能显示为灰色/不会出现在显示屏上。

状态子菜单

  • 状态 - 请参阅查看系统状态信息

    • 输入

    • 输出

    • 旁路

    • 电池

    • 温度

    • 功率模块

    • 调峰

    • 并机*

控制子菜单

配置子菜单

维护子菜单

统计数据子菜单

  • 统计数据

    • 电能节省

      • 设置

      • 模拟

关于子菜单

  • 关于

    • UPS

    • 显示屏

    • 集成网络管理卡 (NMC)

    • 可选网络管理卡 (NMC)

系统级控制器 (SLC) 和设备控制器 (UC) 概述

  1. 逆变器 ON/OFF(开/关)按钮

  2. USB 端口*

  3. 通用 I/O*

  4. Modbus 端口*

  5. USB Micro-B 型端口*

  6. 网络端口*

  7. 重置按钮*

  8. 状态 LED*

  9. 显示屏电源

  10. 显示屏端口

  11. 维护端口*

  12. EXT 端口

  13. 备用

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.