990-91379G-037

启用调峰模式

调峰模式允许 UPS 在电网高峰期减少市电用量,使用电池向负载补充电能。

注: 调峰模式必须由施耐德电气在服务配置期间本地启用,以确保该选项可用,但必须通过软件进行远程控制。远程软件应用程序通过受保护的 Modbus 写入进行连接。请联系施耐德电气了解更多详情。

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 电网交互式 UPS
  2. 要启用此功能,请选择调峰模式
  3. 点击受保护的 Modbus,重新配置受保护 Modbus 写入的预共享密钥。受保护的 Modbus 是一种使用交换密钥和验证码的加密双向握手协议。外部系统对调峰模式设置的写入请求只有符合受保护 Modbus 握手协议要求才会被 UPS 接受。
  4. 点击确定以确认设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?