990-91379H-037

查看 UPS 作为分布式能源 (DER) 参与的状态

配有电池的 UPS 系统可作为分布式能源 (DER) 使用,即采用电池(而非市电)为负载供电。当检测到电网频率下降时,外部系统可请求 UPS 从双变换运行模式切换至电池运行模式。如此一来,电网就减少了 UPS 输出端承担的这部分负载,有助于维持电网频率的稳定。当支持时段结束后,外部系统将终止请求,UPS 将切换回双变换运行模式,负载也将平稳切换回电网供电。UPS 系统必须部署在快速频率储备 (FFR) 架构中,才能作为分布式能源 (DER) 参与。FFR 仅适用于部分电网,具体需遵循当地法规。

UPS 的 DER 参与条件:

  • UPS 已启用 DER 模式。

  • 发电机组正在给 UPS 供电所用的输入接点未被激活/触发。

  • 电池可正常使用。

  • UPS 处于逆变模式或 E-变换/ECO 模式。

  • 当前电池电量 (SoC) 高于预配置的最低电量值。

  • UPS 输出未过载。

  • 与外部控制器的通信链接已激活。

  • 来自外部控制器的允许参与命令已激活。

  • 输入接点未发生超时。

  1. 点击配置 > 电网交互式 UPS

    当满足 DER 参与条件时,UPS 即可作为 DER 参与,且屏幕上将会显示 UPS 现可作为 DER 参与启用。当通过受保护的 Modbus 收到外部管理系统接发出的 DER 参与指令时,屏幕上将会显示请求 UPS 作为 DER 参与启用

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.