990-91379G-018

ダストフィルターの交換(GVSOPT001)

  1. 前面パネルを開きます。
  2. 3つの水平ブラケットを取り外します。
  3. 使用済みのダストフィルターを取り外し、新しいダストフィルターを取り付けます。
  4. 3つの水平ブラケットを再度取り付けます。
  5. 前面パネルを閉じます。
  6. ダストフィルターのカウンターをリセットします。詳しくは、ダストフィルターリマインダーの設定を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?