990-91379A-006

Iniciar una prueba de calibración del tiempo de autonomía

Esta función se utiliza para calcular el tiempo estimado restante de autonomía de la batería. En esta prueba, el SAI pasa al funcionamiento con batería y esta se descarga hasta el nivel de advertencia de CC baja. Según el tiempo transcurrido y la información acerca de la carga, se puede calcular la capacidad de la batería y el tiempo de autonomía estimado.

Schneider Electric recomienda llevar a cabo una calibración del tiempo de autonomía de la batería en la puesta en marcha, al sustituir las baterías o al realizar cambios en la solución de baterías.

AVISO
riesgo de daños en el equipo
  • Durante una calibración del tiempo de autonomía, las baterías tienen un nivel de carga muy bajo; por lo tanto, son incapaces de soportar la carga del sistema durante un corte de suministro eléctrico.
  • Las baterías se descargarán hasta el nivel de advertencia de CC mínimo. Su tiempo de autonomía se reducirá después de la calibración hasta que se vuelvan a cargar por completo.
  • Realizar pruebas de batería o calibraciones repetidamente puede afectar a la vida útil de la batería.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Requisitos previos:

  • No hay alarmas críticas.

  • Las baterías deben estar cargadas al 100%.

  • El porcentaje de carga durante la prueba debe ser al menos del 10 % y no debe cambiar en más de un 20 % durante la prueba. Ejemplo: Si el porcentaje de carga es del 30 % al comienzo de la prueba, esta se interrumpirá si el porcentaje de carga cae por debajo del 24 % o si aumenta por encima del 36 % durante la prueba.

  • La alimentación de derivación debe estar disponible.

  • El funcionamiento debe ser en los modos: normal, ECOnversion o ECO.

  • El funcionamiento debe ser en los modos: inversor, ECOnversion o ECO.

  1. Pulse el botón de menú en la pantalla de inicio.
  2. Seleccione Mantenimiento > Calibrac. autonomía > Iniciar calibración.
  3. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?