990-91379F-006

Ver la configuración para priorizar el funcionamiento con batería al activar el contacto de entrada

La función Priorizar funcionamiento con batería al activar contacto de entrada le permite priorizar el funcionamiento con batería para retirar su carga de la red en determinados momentos o situaciones, controlado por una señal de contacto de entrada. Cuando esta función está activada, el SAI pasará al funcionamiento con batería ante una señal de contacto de entrada. El SAI solo se transferirá al funcionamiento con batería si eso es posible, es decir, si hay suficiente tiempo de autonomía de las baterías y no se detectan otras restricciones. Cuando se desactive la señal de contacto de entrada, el SAI volverá a su modo de funcionamiento predeterminado. Esta función solo puede configurarla el técnico de campo de Schneider Electric.

  1. Pulse Configuración > SAI interact. en red para ver si la opción Priorizar funcionamiento con batería al activar contacto de entrada está activada o desactivada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?