990-91379B-006

Restaurar la configuración del SAI desde un dispositivo USB

NOTA: El SAI solo puede aceptar la configuración que originalmente se haya guardado en el mismo SAI. No se puede volver a utilizar la configuración guardada de otros SAI.
La configuración solo se puede restaurar cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación de mantenimiento o en modo desactivado.
NOTA: No abra el disyuntor de entrada de unidad (UIB) al final de la secuencia de apagado, puesto que apagará la alimentación de la pantalla.
  1. Pulse Control > Secuencias guiadas > Apagar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Apagar un SAI en un sistema en paralelo , y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  2. Seleccione Configuración > Guardar/Restablecer .
  3. Abra la puerta delantera.
  4. Inserte el dispositivo USB en uno de los puertos USB del SAI.
  5. Pulse Restaurar para implementar la configuración del SAI guardada desde el dispositivo USB. Espere a que el controlador SLC se reinicie automáticamente.
    NOTA: No extraiga el dispositivo USB hasta que haya finalizado el proceso de restauración.
  6. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Iniciar un SAI en un sistema en paralelo , y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?