990-91379B-006

Arranque el sistema SAI desde funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un disyuntor cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Si está abierto, cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Arrancar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Iniciar un SAI en un sistema en paralelo , y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  3. Procedimiento de arranque genérico para un sistema SAI con disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de puesta en marcha genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si está abierto, cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    2. Cierre el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB), si lo hay.
    3. Cierre el disyuntor de derivación de retroalimentación BF2 (si existe).
    4. Cierre los disyuntores de batería.
    5. Si es posible, seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv .
    6. Cierre el disyuntor de salida de la unidad (UOB).
    7. Repita del paso a hasta el e para otros SAI en un sistema en paralelo.
    8. Cierre el disyuntor de aislamiento del sistema SIB, si lo hay.
    9. Abra el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
    10. Seleccione Control > Inversor > Inversor activado o pulse el botón INVERSOR ACTIVADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?