990-91379B-006

Configurar la salida del SAI

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. Pulse Configuración > SAI .
    1. Establezca Configuración de alimentación en Suministro red simple o Suministro red doble.
    2. Seleccione Inicio automático del inversor si desea activar esta función. Cuando se ha activado Inicio automático del inversor, el inversor arranca automáticamente cuando vuelve la tensión de entrada, tras una desconexión por agotamiento de la batería.
      NOTA: El inicio automático del inversor no está permitido en un sistema en paralelo.
      PELIGRO
      Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
      Realice siempre el bloqueo/etiquetado correcto antes de trabajar en el SAI. Un SAI con inicio automático activado se reiniciará automáticamente cuando vuelva el suministro de red.
      Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
    3. Defina Transformador presente en No hay ningún transformador, Transformador de entrada, Transformador de salida o Transformadores de entrada y salida.
    4. Defina Redundancia módulo alimentac. en N+0 o N+1.
  2. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?