990-91379F-006

Iniciar y agregar un SAI a un sistema funcionando en paralelo

Use este procedimiento para iniciar un SAI y agregarlo a un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un disyuntor cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. En este SAI, si está abierto, cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Iniciar un SAI en un sistema en paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  3. Procedimiento de inicio genérico:
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de arranque genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Cierre el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe, de este SAI.
    2. Cierre el disyuntor de protección de retroalimentación de derivación (BF2), si existe, de este SAI.
    3. Cierre el disyuntor o los disyuntores de batería de este SAI.
    4. Cierre el disyuntor de salida de la unidad (UOB) de este SAI.
    5. En este SAI, seleccione Control > Inversor > Inversor activado o pulse el botón INVERSOR ACTIVADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en el controlador de nivel del sistema.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?