Configurar la solución de batería
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
La configuración de las baterías debe efectuarla
personal cualificado con conocimientos sobre baterías, configuración
de baterías y las precauciones correspondientes.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Pulse .
- Se mostrará su tipo de solución de batería:
- Estándar, si tiene una solución de batería estándar de Schneider Electric. Aparecerá la referencia comercial para la configuración de baterías específica.
- Personalizada, si tiene una solución de batería personalizada.
- Pulse Configuración gral. y
defina los parámetros siguientes:NOTA: En cada página, pulse Acep para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
- Únicamente para la solución de batería
personalizada: Pulse Config. específica para ver los parámetros siguientes:NOTA: Solo Schneider Electric Seervice puede configurar estos parámetros.
Tipo de batería Indica el tipo de batería que se ha configurado. Punto medio Batería conectado Indica si está conectado el punto medio de batería. Desact superv temper Indica si se ha deshabilitado la supervisión de la temperatura. Permit carga rápida Indica si se permite la carga rápida. La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada.
Permitir desc. prof. baterías Indica si se permite la descarga profunda de las baterías. La función de descarga profunda permite descargar las baterías a un nivel de tensión incluso más bajo que el valor normalmente recomendado en funcionamiento con batería. Tenga en cuenta que esto puede dañar las baterías. Habilitar desconexión autom. baterías Indica si se ha habilitado la desconexión automática de las baterías. Cuando la salida del SAI está apagada y no hay posibilidad de cargar las baterías, esta función disparará los disyuntores de batería para evitar la descarga profunda después de un periodo de: -
Dos semanas.
-
10 minutos con la tensión de la celda de la batería por debajo del nivel de apagado por batería baja.
Capacidad de batería por bloque (Ah) Indica la capacidad de batería por bloque de baterías en amperios hora para el banco de baterías conectado a cada disyuntor de batería. Núm. bancos baterías en paralelo Indica la cantidad de cadenas de baterías conectadas en paralelo para el banco de baterías conectado a cada disyuntor de batería. Número de baterías por banco Indica el número de bloques de baterías por cadena de baterías. Número celdas batería por bloque Indica el número de celdas de baterías por bloque. Tensión CC por celda de batería (V) Indica la tensión de flotación. La carga de flotación es la función de carga básica disponible en todos los tipos de baterías. La inicia el cargador de manera automática.
Indica la tensión de carga rápida. La carga rápida permite efectuar una carga con rapidez para restaurar lo antes posible una batería descargada.
Indica la tensión de ecualización. La carga de ecualización se utiliza al ecualizar baterías de celdas abiertas asimétricas. Es el método de carga disponible que se utiliza con el nivel de tensión de carga máximo posible. Al efectuarse la carga de ecualización, el agua se evapora de las baterías de celda abiertas y debe reemplazarse cuando se completa la carga.
Duración de carga (s) Indica la duración en segundos de Carga rápida y de Carga de ecualización. Tensión nominal de la celda de la batería (V) Muestra el nivel de tensión nominal por celda de batería. Tensión CC de apag. por cel/ bat (V) Indica el nivel de tensión por celda de batería para cuando se debe apagar la batería. Temperatura nominal Indica la temperatura nominal en grados Celsius o Fahrenheit. Corriente de carga Indica la corriente de carga. -
PELIGRO