Realizar una prueba de modo SPoT de batería
Requisitos previos:
-
El disyuntor de salida de unidad (UOB) debe estar abierto.
-
El modo de funcionamiento del SAI debe ser en derivación estática solicitada.
-
Los disyuntores de batería (BB) deben estar cerrados.
-
No debe haber fallos de vigilancia detectados.
-
El disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB) debe estar cerrado.
-
La tensión de salida y la frecuencia deben estar dentro de los límites predefinidos.
Esta función realiza una prueba de descarga de baterías sin necesidad de un banco de carga. Durante la prueba de modo SPoT de batería, el inversor se activa mientras el SAI está en derivación estática solicitada. Durante la prueba, el SAI lleva a cabo una prueba de calibración del tiempo de autonomía de la batería y ajusta la autonomía en consecuencia.
La potencia de salida puede ajustarse manualmente desde 0 al 100 % de carga para adaptarse al máximo a las condiciones de funcionamiento.
La prueba se detiene cuando la tensión de la batería alcanza el nivel de apagado o cuando se alcanza el nivel de descarga predefinido.
- En la pantalla de inicio, seleccione .
- En la página 1 del menú Modo SPoT batería, verifique que se cumplen los requisitos para efectuar una prueba y confirme que la carga recibe alimentación si el UOB está abierto durante este procedimiento. Pulse el símbolo de flecha para ir a la página siguiente.
- En la página 2, siga la lista de comprobación indicada. Pulse el símbolo de flecha para ir a la página siguiente.
- En la página 3, Establezca el nivel de descarga de la batería y el nivel de potencia de salida. Pulse el símbolo de flecha para ir a la página siguiente.
- En la página 4, pulse Iniciar modo SPoT batería para comenzar la prueba.