Configurar Modbus
Modbus se puede configurar para la tarjeta de administración de red (NMC) integrada y la opcional.
- Pulse y seleccione NMC integrada para configurar la tarjeta de administración de red integrada, o bien NMC opcional para configurar la tarjeta de administración de red opcional, si está presente.
- Configure las opciones de la primera
página para la NMC elegida:
- Desmarque la casilla de verificación de Desactivar para configurar Modb serie. Cuando la casilla de verificación está presente, no se puede realizar ninguna configuración y la función está deshabilitada.
- Configure la Paridad en Ninguna, Par o Impar.
- Configure el Bit de parada en 1 o 2.
- Configure la Velocidad en baudios en 2400, 9600, 19200 o 38400.
- Asigne un número entre el 1 y el 247 a ID exclusivo de destino.NOTA: Todos los dispositivos del bus deben tener exactamente la misma configuración, excepto el ID exclusivo de destino, que debe ser único para cada dispositivo. Dos dispositivos del bus no pueden tener la misma dirección.
- Pulse Acep para guardar la configuración; pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
- Configure los ajustes en la segunda página:
- Desmarque la casilla de verificación de Desactivar para configurar Modbus TCP. Cuando la casilla de verificación está presente, no se puede realizar ninguna configuración y la función está deshabilitada.
- Seleccione Puerto 502 o Puerto [de 5000 a 32768].
- Pulse Acep para guardar la configuración.
- Repita los pasos para configurar la otra NMC, si es necesario.