990-91379H-025

Konfiguracja wejścia zasilacza UPS

UWAGA: Ta konfiguracja jest niezbędna do poprawnej pracy zasilacza UPS.
  1. Stuknij kolejno opcje Konfiguracja > UPS.
    1. Ustaw opcję Konfiguracja sieci zasilającej na Pojedyncze zasilanie lub Podwójne zasilanie.
    2. Wybierz opcję Automatyczne uruchamianie falownika, jeśli chcesz włączyć tę funkcję. Jeśli włączono opcję Automatyczne uruchamianie falownika, falownik uruchomi się automatycznie, gdy napięcie wejściowe wróci po wyłączeniu z powodu wyczerpanej baterii.
      UWAGA: Automatyczne uruchamianie falownika nie jest dozwolone w układzie równoległym.
      NIEBEZPIECZEŃSTWO
      Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
      Zawsze poprawnie wykonuj procedurę odłączania napięcia i oznaczania przed rozpoczęciem pracy przy zasilaczu UPS. Zasilacz UPS z włączoną opcją automatycznego uruchamiania automatycznie zresetuje się po przywróceniu zasilania z sieci.
      Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
    3. Przestaw opcję Transformator obecny na Transformator nieobecny, Transformator wejściowy, Transformator wyjściowy lub Transf. wejściowe i wyjściowe.
    4. Ustaw opcję Redundantny moduł zasilania na N+0 lub N+1.
    5. Stuknij OK, aby zapisać ustawienia, a symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  2. Na następnej stronie można przejrzeć następujące ustawienia:
    1. Sprawdź, czy opcja Włącz niestandardowy limit prądu wejściowego jest wyłączona czy włączona. Po włączeniu niestandardowego limitu prądu wejściowego prąd wejściowy zostanie ograniczony do ustawionych wartości maksymalnych, gdy zasilacz UPS pracuje jako falownik. Ta funkcja może być włączona i skonfigurowana tylko przez serwis Schneider Electric.
    2. Sprawdź ustawienie opcji Maksymalny limit prądu wejściowego w trybie falownika (A).
    3. Sprawdź ustawienie opcji Maksymalny limit prądu wejściowego w trybie falownika z generatorem (A).
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.