990-91379H-031

Konfigurera UPS-ingången

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
  1. Tryck på Konfiguration > UPS.
    1. Ställ in Konfiguration av huvudströmEnkelmatad försörjning eller Dubbel försörjning.
    2. Ställ in Autostart av växelriktare om du vill aktivera funktionen. När Autostart av växelriktare har aktiverats startar växelriktaren automatiskt så snart inspänningen återställs efter att ha stängts av p.g.a. tomt batteri.
      OBS: Autostart av växelriktaren är inte tillåten i ett parallellsystem.
      FARA
      Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
      Utför alltid korrekt avstängning innan du arbetar med UPS:en. En UPS med autostart aktiverad startas automatiskt när nätspänningen kommer tillbaka.
      Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
    3. Ställ in Transformator närvarande till Ingen transformator installerad, Ingångstransformator, Utgångstransformator eller Ingångs- och utgångstransformatorer.
    4. Ställ in Redundans med kraftmodul till N+0 eller N+1.
    5. Tryck på OK för att spara inställningarna och sedan på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  2. På nästa sida kan du se följande inställningar:
    1. Visa om Aktivera anpassad begränsning av ingångsström är inaktiverad eller aktiverad. När Aktivera anpassad begränsning av ingångsström har aktiverats kommer ingångsströmmen att begränsas till de inställda maxvärdena när UPS:en är i växelriktardrift. Den här funktionen kan endast aktiveras och konfigureras av Schneider Electrics service.
    2. Visa inställningen för Maximal begränsning av ingångsström vid växelriktardrift (A).
    3. Visa inställningen för Maximal begränsning av ingångsström vid växelriktardrift med generatorn på (A).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.