990-91379G-022

Tests

Het UPS-systeem kan de volgende tests uitvoeren om ervoor te zorgen dat het systeem goed presteert:

  • Zoemer

  • Statuslampjes

  • Schakelaarlampje

  • Autonomiekalibratie

  • Batterij

Tik op de menuknop op het beginscherm en selecteer Onderhoud en Zoemer, of Statuslampjes, of Schakelaarlampje om de test van deze functies te starten. Zie Een kalibratietest van de autonomietijd starten en Een batterijtest starten voor details en vereisten voor deze tests.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.