990-91379G-025

Testy

System UPS jest w stanie przeprowadzić następujące testy, aby zapewnić odpowiednie działanie systemu:

  • Brzęczyk

  • Diody LED statusu

  • Kontrolka wyłącznika

  • Kalibracja czasu pracy

  • Bateria

Wciśnij przycisk menu na ekranie głównym i wybierz opcje Serwis i Brzęczyk lub Diody LED statusu albo Kontrolka wyłącznika, aby rozpocząć test tych funkcji. Przeczytaj sekcje Rozpoczęcie testu kalibracji czasu pracy i Rozpoczęcie testu baterii, aby znaleźć szczegółowe informacje i wymagania testów.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?