990-91379G-007

Διαμόρφωση των συσκευών αποσύνδεσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαμόρφωση απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του UPS.
  1. Αγγίξτε Διαμόρφωση > Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.
  2. Αγγίξτε τις διάφορες συσκευές αποσύνδεσης στο μιμητικό διάγραμμα για να ρυθμίσετε ποιες συσκευές αποσύνδεσης υπάρχουν στο σύστημα UPS. Το τετραγωνάκι με σημαίνει ότι η συσκευή αποσύνδεσης είναι παρούσα. Το κενό τετραγωνάκι σημαίνει ότι η συσκευή αποσύνδεσης δεν είναι παρούσα. Η παρουσία BF2 μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το Schneider Electric Service.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να παρακολουθεί έως και τέσσερις συσκευές αποσύνδεσης μπαταριών σε μια λύση μπαταριών. Το μιμητικό διάγραμμα εμφανίζει μόνο μία διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας BB, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί και διαμορφωθεί περισσότερες διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας για παρακολούθηση. Αν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας που παρακολουθούνται είναι σε κλειστή θέση, το BB στο μιμητικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως κλειστό. Αν όλες οι διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας είναι σε ανοικτή θέση, το BB στο μιμητικό διάγραμμα θα εμφανίζεται ως ανοικτό.
  3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.