990-91379C-018

ブレーカーの設定

注記: この設定は、UPSを適切に操作するために必須の設定です。
  1. 設定 > ブレーカー をタップします。
  2. 模擬図で異なるブレーカーをタップして、UPSシステムに存在するブレーカーを設定します。の付いた正方形はブレーカーが存在することを意味し、空の正方形はブレーカーが存在しないことを示しています。BF2については、Schneider Electric Serviceの担当者が設定を行います。
    注記: UPSは、バッテリーソリューションで最大4台のバッテリーブレーカーを監視できます。複数のバッテリーブレーカーを接続して監視用に設定している場合でも、模擬図には1台のバッテリーブレーカー(BB)のみが表示されます。監視対象の1つ以上のバッテリーブレーカーが閉の位置にある場合は、模擬図のバッテリーブレーカー(BB)は閉の位置で示されます。監視対象のすべてのバッテリーブレーカーが開の位置にある場合は、模擬図のバッテリーブレーカー(BB)は開の位置で示されます。
  3. OKをタップして設定を保存します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?