990-91379G-031

Konfigurera frånkopplingsenheterna

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
  1. Tryck på Konfiguration > Brytare.
  2. Tryck på de olika frånkopplingsenheterna i mimic-diagrammet för att konfigurera vilka frånkopplingsenheter som förekommer i UPS-systemet. Fyrkant med en betyder att frånkopplingsenheten finns på plats. En tom ruta betyder att frånkopplingsenheten inte finns på plats. BF2-närvaro kan endast konfigureras av Schneider Electric Service.
    OBS: UPS-enheten kan övervaka upp till fyra frånkopplingsenheter för batteri i en batterilösning. Mimic-diagrammet visar endast en frånkopplingsenhet för batteri (BB) även om fler frånkopplingsenheter för batteri har anslutits och konfigurerats för övervakning. Om en eller fler av de övervakade frånkopplingsenheterna för batteri är i det slutna läget, visas BB på mimic-diagrammet som sluten. Om samtliga övervakade frånkopplingsenheter för batteri är i det öppna läget, visas BB på mimic-diagrammet som öppen.
  3. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?