990-91379A-018

UPS運転モードごとに点灯するステータスLED

ディスプレイが動作不能になった場合は、前面パネルの背面にあるステータスLEDを使用してUPSの動作モードを確認できます。

  • LEDが緑色の場合は、機能がアクティブであることを意味します。

  • LEDがオフの場合は、機能が無効であることを意味します。

  • LEDが赤色の場合は、機能が動作不能またはアラーム状態にあることを意味します。

通常運転
バッテリー運転(バイパス運転がサポートされている2系統主電源システム)
バッテリー運転(1系統主電源システム、またはバイパス運転がサポートされていない2系統主電源システム)
要求スタティックバイパス運転
強制スタティックバイパス運転
ECOモード運転
ECOnversion運転モード
オフモード
スタティックバイパススタンバイ運転モード
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?