990-91379A-017

Configurazione degli interruttori

NOTA: Questa configurazione è obbligatoria per il corretto funzionamento dell'UPS.
  1. Toccare Configurazione > Interruttori.
  2. Toccare i diversi interruttori nel diagramma sinottico per configurare gli interruttori presenti nel sistema UPS. Un quadrato con significa che l'interruttore è presente, un quadrato vuoto significa che l'interruttore non è presente. La presenza di BF2 può essere configurata solo da Schneider Electric Service.
    NOTA: L'UPS può monitorare fino a quattro interruttori delle batterie in una soluzione di batteria. Il diagramma sinottico mostra solo un interruttore delle batterie (BB) anche se sono stati collegati e configurati per il monitoraggio più interruttori delle batterie. Se uno o più interruttori delle batterie monitorati sono in posizione chiusa, l'interruttore delle batterie (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come chiuso. Se tutti gli interruttori delle batterie monitorati sono in posizione aperta, l'interruttore batteria (BB) sul diagramma sinottico verrà visualizzato come aperto.
  3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?