990-91386-025

Montaż końcowy

  1. Ponownie zamontuj cztery przednie osłony.

    Dolny przepust kablowy z wyłącznikiem baterii

    Górny przepust kablowy bez wyłącznika baterii

  2. Przymocuj przedni wspornik kotwiący (zachowany podczas rozpakowywania) do pustej szafy bateryjnej.

    Widok z przodu pustej szafy bateryjnej

  3. Przymocuj przedni wspornik kotwiący do podłogi.
    UWAGA: Śruby fundamentowe nie są załączone.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?