990-5454C-025

Ustawianie Pustej szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Zakryj pustą szafę bateryjną podczas nawiercania otworów kotwiących, aby zapobiec dostawaniu się pyłu i innych przewodzących elementów do systemu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Zdemontuj wskazane panele boczne z szaf bateryjnych na sąsiadujących bokach.
    OSTRZEŻENIE
    Ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego
    • Nie dokonuj w produkcie zmian mechanicznych (obejmujących usunięcie części szafy lub wiercenie/wycinanie dziur), które nie zostały opisane w podręczniku montażu.
    • Panele boczne należ zamontować na każdej szafce we wszystkich typach instalacji (w tym w instalacjach równoległych bez przerwy między ramami lub instalacjach, w których szafa na lewym lub prawym końcu instalacji przylega do ściany). Dwie połączone puste szafy bateryjne będą uznawane za jedną szafę i należy zamontować panele boczne po jej lewej i prawej stronie.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
  2. Ustaw pustą szafę/szafy bateryjne w docelowym miejscu montażu.
    UWAGA: Zostaw 100 mm wolnego miejsca za pustą szafą/szafami bateryjnymi, by zapewnić dopływ powietrza.
  3. Przymocuj tylne wsporniki kotwiące do podłogi.
    UWAGA: Śruby fundamentowe nie są załączone.

    Widok z tyłu Pustej szafy bateryjnej

  4. Tylko do montażu w dwóch pustych szafach bateryjnych: Zamontuj górne obejmy połączeniowe pomiędzy wszystkimi pustymi szafami bateryjnymi.

    Widok z przodu dwóch Pustych szaf bateryjnych

  5. Usuń wskazane cztery osłony.

    Widok z przodu Pustej szafy bateryjnej

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?