990-5454C-006

Colocación del armario de baterías vacío

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Mientras se hacen los orificios de anclaje, mantenga cubierto el armario de baterías vacío para evitar la entrada de polvo u otros materiales conductores en el sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Retire los paneles laterales indicados de los armarios de baterías en los lados contiguos.
    ADVERTENCIA
    Peligro de descarga de arco eléctrico
    • No realice modificaciones mecánicas al producto (como retirar piezas del armario o hacer orificios) que no se describan en el manual de instalación.
    • Los paneles laterales de cada armario deben instalarse en todos los tipos de instalación (incluidas las instalaciones en paralelo sin espacio entre los bastidores o en instalaciones en las que el armario de alimentación más a la derecha o el armario de alimentación más a la izquierda estén colocados contra una pared). Dos armarios de baterías vacíos acoplados se considerarán como un solo armario y deben tener instalados paneles laterales en el lado izquierdo y en el lado derecho.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  2. Coloque los armarios de baterías vacíos en el lugar de instalación final.
    NOTA: Deje 100 mm de espacio libre detrás de los armarios de baterías vacíos para el flujo de aire.
  3. Fije en el suelo los soportes de anclaje posteriores.
    NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.

    Vista posterior del armario de baterías vacío

  4. Solo para instalación con dos armarios de baterías vacíos: Instale las monturas de acoplamiento superior entre los armarios de baterías vacíos.

    Vista frontal de dos armarios de baterías vacíos

  5. Retire las cuatro cubiertas indicadas.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?