Τοποθέτηση του κενού ερμαρίου μπαταρίας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αφήστε το
κενό ερμάριο
μπαταρίας καλυμμένο
κατά τη δημιουργία
οπών αγκύρωσης
για να αποτρέψετε
την εισχώρηση
σκόνης ή λοιπών
αγώγιμων υλικών
στο σύστημα.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
- Μόνο για εγκατάσταση
με δύο κενά
ερμάρια μπαταρίας: Αφαιρέστε
τα πλευρικά
πλαίσια που
υποδεικνύονται
από τα ερμάρια
μπαταρίας στις
γειτονικές
πλευρές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ- Μην προβαίνετε σε μηχανολογικές μεταβολές στο προϊόν (συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης τμημάτων του ερμαρίου ή διάνοιξης/πραγματοποίησης οπών) οι οποίες δεν προβλέπονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
- Τα πλευρικά πλαίσια κάθε μεμονωμένου ερμαρίου πρέπει να εγκατασταθούν σε όλους τους τύπους εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων εγκαταστάσεων χωρίς διάκενο αέρα μεταξύ των πλαισίων ή των εγκαταστάσεων όπου το πιο δεξί ερμάριο και/η το πιο αριστερό ερμάριο είναι τοποθετημένα σε τοίχο). Δύο κενά ερμάρια μπαταριών συνδεδεμένα μεταξύ τους θα θεωρούνται ως ένα ερμάριο και θα πρέπει να έχουν πλευρικά πλαίσια εγκατεστημένα και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
- Τοποθετήστε
τα κενά ερμάρια
μπαταρίας στην
τελική θέση
εγκατάστασης.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε ελεύθερο χώρο 100 mm πίσω από τα κενά ερμάρια μπαταρίας για ροή αέρα.
- Στερεώστε τα πίσω άγκιστρα αγκύρωσης στο έδαφος.
- Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Τοποθετήστε τα άνω άγκιστρα ανοίγματος μεταξύ των κενών ερμαρίων μπαταρίας.
- Αφαιρέστε τα τέσσερα καλύμματα που υποδεικνύονται.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ