990-5454C-031

Placera det tomma batteriskåpet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Låt det tomma batteriskåpet vara täckt medan förankringshålen görs för att förhindra att damm eller andra ledande partiklar kommer in i systemet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  1. Endast vid montering av två tomma batteriskåp: Ta bort de markerade sidopanelerna från batteriskåpen på de motstående sidorna.
    VARNING
    Fara för ljusbågar
    • Gör inga mekaniska ändringar på produkten (inklusive borttagning av skåpdelar eller borrning/skärning av hål) som inte beskrivs i installationshandboken.
    • Sidopanelerna på varje enskilt skåp måste monteras i alla typer av installationer (inklusive parallella installationer utan luftspalt mellan ramarna eller i installationer där skåpet längst till höger och/eller skåpet längst till vänster är placerat mot en vägg). Två tomma batteriskåp som är sammankopplade betraktas som ett skåp och måste ha sidopaneler installerade på vänster och höger sida.
    Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
  2. Placera det/de tomma batteriskåpet/en på avsedd plats.
    OBS: Lämna 100 mm tomt utrymme bakom det/de tomma batteriskåpet/en för luftcirkulation.
  3. Fäst de bakre vinkelfästena i golvet.
    OBS: Golvförankringsskruvar medföljer ej.

    Bakvy av tomt batteriskåp

  4. Endast vid montering av två tomma batteriskåp: Montera de övre sammanfogade fästena mellan de tomma batteriskåpen.

    Frontvy av två tomma batteriskåp

  5. Ta bort de fyra markerade skydden.

    Frontvy av tomt batteriskåp

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?