빈 배터리 캐비닛 위치
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
시스템의 전도성
부품을 보호하고 먼지를
방지하기 위해 고정
구멍을 만드는 동안
배터리 캐비닛 커버를
제거하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
- 2개의 빈 배터리
캐비닛 설치에만 해당: 인접한 면의 배터리
캐비닛에서 표시된
측면 패널을 제거합니다.
경고아크 플래시 위험- 설치 설명서에 언급된 경우 외에는 캐비닛 부품 제거 또는 천공 작업을 포함하여 제품을 기계적으로 변경하지 마십시오.
- 개별 캐비닛의 측면 패널은 모든 설치 유형(프레임 사이에 공극이 없는 병렬 설치 또는 가장 오른쪽 캐비닛 및/또는 가장 왼쪽 캐비닛이 벽으로 향하는 설치 포함)에 설치해야 합니다. 빈 배터리 캐비닛 두 개를 함께 배치하면 하나의 캐비닛으로 간주되며 왼쪽과 오른쪽에 측면 패널이 설치되어 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
- 최종 설치할 공간에
빈 배터리 캐비닛을
위치합니다.주의: 공기 순환을 위해 빈 배터리 캐비닛 뒤에 100mm의 공간을 비워두십시오.
- 후면 고정 브라켓을 바닥에 고정합니다.
- 2개의 빈 배터리 캐비닛 설치에만 해당: 빈 배터리 캐비닛 사이에 상단 베이 브래킷을 설치합니다.
- 표시된 4개의 덮개를 제거합니다.
위험